990-91263A-038

模块电池柜 1 的信号线安装准备

  1. 拆下模块电池柜 1 的后密封盖板和刷板。

    模块电池柜 1 的背面视图

  2. 执行以下操作之一:
    • 对于不带导线管的系统:重新装回刷板。
    • 对于带导线管的系统:在导线管的密封盖板中钻孔,安装导线管,然后重新装回密封盖板。

    模块电池柜 1 的背面视图(不带导线管)

    模块电池柜 1 的背面视图(带导线管)

  3. Class 2/SELV 信号线穿过左密封盖板,接入模块电池柜 1。
  4. non-Class 2/non-SELV 信号线穿过右密封盖板,接入模块电池柜 1。
本页的QR代码

这有帮助吗?