Preparazione per l'installazione
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Non trapanare o praticare fori per cavi o condotti con le piastre isolanti montate
né in prossimità dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
- Rimuovere il pannello anteriore.
- Per UPS senza modulo di potenza preinstallato: Installare il modulo di potenza:
- Rimuovere la vite su ciascun lato del ripiano del modulo di potenza vuoto.
- Spingere il modulo di potenza sul ripiano.
- Reinstallare la vite su ciascun lato del ripiano.
- Rimuovere la copertura superiore:
- Rimuovere le viti e inclinare la parte anteriore della copertura superiore verso l'alto.
- Far scorrere la copertura superiore verso la parte posteriore per rimuoverla. Le linguette nella parte posteriore della copertura superiore devono sganciarsi dalle fessure sul retro dell'UPS.
- Rimuovere il coperchio delle batterie. Disconnettere i terminali delle batterie dalla parte anteriore dei moduli delle batterie.
- Per l'installazione con un armadio bypass di manutenzione: Rimuovere la piastra laterale destra. Il pannello laterale verrà reinstallato sull'armadio bypass di manutenzione.
- Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari adiacente: Rimuovere il pannello laterale sinistro.
- Rimuovere le piastre isolanti posteriori e le piastre delle spazzole posteriori dall'UPS. Servono per il passaggio dei cavi di segnale.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per installazione senza condotti: Rimontare le piastre delle spazzole.
- Per installazione con condotti: Praticare un foro nelle piastre isolanti per i condotti, installare i condotti e rimontare le piastre isolanti.
- Far passare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore sinistra e nell'UPS.
- Far passare i cavi di segnale Class 2/SELV attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore centrale e nell'UPS.
- Far passare i cavi di comunicazione esterni che si collegano alla scatola del controller attraverso la piastra della spazzola/piastra isolante posteriore destra e attraverso il canale del cavo fino alla parte anteriore dell'UPS.
- Rimuovere la scatola dei condotti dalla parte posteriore dell'UPS.
- Rimuovere la piastra posteriore e la piastra isolante superiore o inferiore dalla scatola dei condotti.
- Trapanare/praticare fori per i cavi di alimentazione/condotti nella piastra isolante superiore o inferiore. Installare i condotti (non forniti), se presenti.
- Reinstallare la piastra isolante superiore o inferiore sulla scatola dei condotti.
- Installare la scatola dei condotti sull'UPS. Si noti che la scatola dei condotti è installata al contrario.