Anforderungen an die Batterielösung eines Drittanbieters
Für die Batterieschnittstelle werden die Batterieschalter im Wandgehäuse von Schneider Electric empfohlen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Schneider Electric.
Anforderungen bei Batterieschaltern anderer Hersteller
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Alle ausgewählten Batterieschalter müssen mit
Funktionen zum sofortigen Auslösen mit Unterspannungsauslöser
oder Arbeitsstromauslöser ausgestattet sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Anforderungen für die Bauweise von Batterieschaltern
Nenngleichspannung des Batterieschalters > Normale Batteriespannung | Die Normalspannung der Batteriekonfiguration ist definiert als die höchste auftretende Batterienennspannung. Dies kann äquivalent zur Erhaltungsspannung sein, die definiert werden kann aus Anzahl der Batterieblöcke x Anzahl der Zellen x Erhaltungsspannung jeder Zelle. |
Nenngleichstrom des Batterieschalters > Nennwert für Batterieentladungsstrom | Dieser Strom wird von der USV gesteuert und muss den maximalen Entladungsstrom enthalten. Dies ist normalerweise der Strom am Ende der Entladung (Gleichspannung für Minimalbetrieb oder bei Überlast oder eine Kombination). |
DC-Anschlüsse | Zwei DC-Anschlüsse für DC-Kabel sind erforderlich. |
AUX-Schalter für die Überwachung | Ein AUX-Schalter muss in jedem Batterieschalter installiert und an die USV angeschlossen werden. Die USV kann bis zu zwei Batterieschalter überwachen. |
Kurzschluss-Unterbrechungsfähigkeit | Die Kurzschluss-Unterbrechungsfähigkeit muss höher sein als der Kurzschlussgleichstrom der (größten) Batteriekonfiguration. |
Mindestauslösestrom | Der minimale Kurzschlusstrom zum Auslösen des Batterieschalters muss der (kleinsten) Batteriekonfiguration entsprechen, damit der Batterieschalter bis zum Ende seiner Lebensdauer im Falle eines Kurzschlusses ausgelöst wird. |