990-91111G-028

Требования к решению от стороннего поставщика батарей

Шкафы батарейного размыкателя от компании Schneider Electric рекомендуются для использования с батареями. Обратитесь в компанию Schneider Electric для получения подробной информации.

Требования к сторонним автоматическим выключателям батареи

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все выбранные автоматические выключатели батареи должны быть оснащены функцией мгновенного отключения с катушкой низковольтного размыкателя или катушкой размыкателя шунта.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: При выборе батарейного автомата следует учитывать не только описанные ниже факторы. Свяжитесь с представителем компании Schneider Electric для получения дополнительной информации.

Проектные требования к автоматическому выключателю батарей

Номинальное напряжение постоянного тока автоматического выключателя батареи > Нормальное напряжение батареи Нормальное напряжение конфигурации батареи определяется как наивысшее номинальное напряжение батареи. Это может быть эквивалентно плавающему напряжению, которое может быть определено как количество батарейных блоков x количество элементов x плавающее напряжение ячеек.
Номинальный постоянный ток автоматического выключателя батареи > Номинальный ток разряда батареи Этот ток управляется ИБП и должен включать максимальный ток разряда. Как правило, это ток в конце разряда (минимальное рабочее напряжение постоянного тока, состояние перегрузки или комбинация вышеперечисленного).
Отсеки постоянного тока Требуется два отсека постоянного тока для кабелей постоянного тока.
Вспомогательные выключатели для контроля Один вспомогательный выключатель должен быть установлен в каждом автоматическом выключателе батареи и подключен к ИБП. ИБП может отслеживать до двух автоматических выключателей батареи.
Размыкающая способность при коротком замыкании Размыкающая способность при коротком замыкании должна быть выше, чем постоянный ток короткого замыкания (наибольшей) конфигурации батареи.
Минимальный ток срабатывания Минимальный ток короткого замыкания для срабатывания автоматического выключателя батареи должен соответствовать (наименьшей) конфигурации батареи, чтобы отключить выключатель в случае короткого замыкания до истечения срока его службы.

Руководство по упорядочению батарейных кабелей

Примечание: При использовании батарей сторонних поставщиков в ИБП выбирайте только высокопроизводительные батареи.
Примечание: Если массив батарей размещается удаленно, упорядочение кабелей имеет важное значение для снижения потери напряжения и индуктивного сопротивления. Расстояние между массивом батарей и ИБП не должно превышать 200 м (656 футов). Если планируется использовать большее расстояние, обратитесь в компанию Schneider Electric.
Примечание: Чтобы минимизировать опасность электромагнитного излучения, настоятельно рекомендуется следовать нижеизложенным инструкциям и использовать заземленные металлические опоры поддонов.
Длина кабеля
< 30 м Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется Рекомендуется
31–75 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
76–150 м Не рекомендуется Не рекомендуется Допустимо Рекомендуется
151–200 м Не рекомендуется Не рекомендуется Не рекомендуется Рекомендуется
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?