990-5910E-007

Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS στη λειτουργία παράκαμψης συντήρησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργείτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μόνο όταν η σχετική λυχνία ένδειξης του αυτόματου διακόπτη ισχύος είναι αναμμένη.
  1. Πατήστε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα, και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας για ένα σύστημα UPS με εξωτερικό διακόπτη παράκαμψης συντήρησης MBB:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε τη διαδρομή Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης αν είναι δυνατόν.
    2. Κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης MBB.
    3. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μόνωσης συστήματος SIB (αν υπάρχει).
    4. Ανοίξτε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μονάδας εξόδου UOB.
    5. Επιλέξτε το στοιχείο Έλεγχος > Αναστροφέα > Αναστροφέας Απενεργ. ή πατήστε το κουμπί Αναστροφέας απενεργ. (OFF) (κρατήστε πατημένο για πέντε δευτερόλεπτα) στην ενότητα του ελεγκτή.
    6. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (αν υπάρχει).
    7. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
    8. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μονάδας εισόδου UIB.
    9. Επαναλάβετε το βήμα δ έως η για άλλα UPS σε ένα παράλληλο σύστημα.
  3. Γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας για ένα σύστημα UPS που χρησιμοποιεί τον εσωτερικό διακόπτη συντήρησης IMB (δεν υπάρχει MBB):
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακόλουθη διαδικασία είναι μια γενική διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ακολουθείτε πάντα τα βήματα του στοιχείου Κατευθυντ ακολουθίες που ισχύουν ειδικά για το σύστημά σας
    1. Επιλέξτε τη διαδρομή Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης αν είναι δυνατόν.
    2. Κλείστε τον εσωτερικό αυτόματο διακόπτη ισχύος συντήρησης (IMB).
    3. Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
    4. Επαναλάβετε το βήμα γ για άλλο UPS σε ένα απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;