990-5910F-017

Avvio del sistema UPS dalla modalità off

NOTA: Utilizzare questa procedura per avviare un UPS dalla modalità off senza carico alimentato. Se si avvia l'UPS con carico alimentato tramite MBB o IMB, seguire la procedura descritta in Avvio del sistema UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione.
  1. Chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Chiudere l'interruttore ingresso commutatore statico (SSIB), se presente.
  3. Chiudere gli interruttori delle batterie (se presenti).
  4. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB).
  5. Chiudere il sezionatore di isolamento sistema (SIB), se presente.
  6. Accendere l'inverter premendo il pulsante ON dell'inverter sulla scatola del controller o seguendo Attivazione dell'inverter.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?