990-91261C-024

Especificações de torque

Tamanho de parafuso Torque
M4 1,7 Nm (1,25 lb-pés/15 lb-pol)
M5 2,2 Nm (1,62 lb-pés/19,5 lb-pol)
M6 5 Nm (3,69 lb-pés/44,3 lb-pol)
M8 17,5 Nm (12,91 lb-pés/44,3 lb-pol)
M10 30 Nm (22 lb-pés/194,7 lb-pol)
QR code for this page

Isto foi útil?