Iniciar um teste de calibração de tempo de autonomia
Esse recurso é usado para a calibração do valor estimado do tempo de autonomia restante da bateria. Nesse teste, o nobreak é transferido para a operação da bateria e as baterias são descarregadas até o nível de aviso de CC baixa. Com base no tempo decorrido e nas informações sobre a carga, a capacidade da bateria pode ser calculada e o tempo de autonomia estimado calibrado.
A Schneider Electric recomenda a execução do teste de calibração do tempo de autonomia da bateria durante a inicialização, quando as baterias são substituídas ou quando são realizadas mudanças na solução de bateria.
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Pré-requisitos:
-
As baterias devem estar 100% carregadas.
-
O percentual de carga deve ser de pelo menos 10%, e não deve mudar em mais de 20% durante o teste. Exemplo: Se a porcentagem de carga for de 30% no início do teste, o teste será cancelado se a percentagem de carga cair abaixo de 24% ou subir acima de 36% durante o teste.
-
O fornecimento de bypass deve estar disponível.
-
O modo de operação deve estar em Operação normal, ECOnversion ou no ECO Mode.
-
O modo de operação do sistema precisa estar em Inversor, ECOnversion ou no ECO Mode.
- Toque no botão de menu na tela inicial.
- Selecione .
- Toque em OK na tela de confirmação.