990-5910E-007

Εμφάνιση κατάστασης επεκτεινόμενης μπαταρίας

  1. Επιλέξτε Κατάσταση > Μπαταρία > Λεπτομέρειες. Εμφανίζεται μια επισκόπηση της λύσης επεκτεινόμενης μπαταρίας. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας για κάθε επεκτεινόμενη μπαταρία και για τις επεκτεινόμενες μπαταρίες εντός του UPS (διαθέσιμο μόνο για μοντέλα UPS για εσωτερικές μπαταρίες). Αν το σύμβολο μπαταρίας είναι κόκκινο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συναγερμός για επεκτεινόμενες μπαταρίες στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας ή στο UPS. Η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία συστοιχίας μπαταρίας που μετράται στο δομοστοιχειωτό περίβλημα μπαταριών / UPS.
  2. Πατήστε το σύμβολο της μπαταρίας που ονομάζεται Εσωτερικό (στο UPS) (υπάρχει μόνο για μοντέλα UPS για εσωτερικές μπαταρίες) για να δείτε τις πληροφορίες για τις αρθρωτές μπαταρίες στο UPS ή πατήστε το σύμβολο μπαταρίας ModBC # x για να δείτε τις πληροφορίες για το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας Χ. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για κάθε συστοιχία μπαταριών όπως τον αριθμό των εγκατεστημένων μονάδων μπαταρίας, την παρουσία συναγερμού, τη θερμοκρασία για κάθε σειρά μπαταρίας και τον τύπο της μονάδας μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;