990-5910F-006

Ver el estado de la batería modular

  1. Seleccione Estado > Batería > Detalles. Se muestra información general de la solución de baterías modulares. Puede ver el estado del disyuntor de batería relativo a cada armario de baterías modulares y de las baterías modulares dentro del SAI (disponible solo en modelos de SAI para baterías internas). Si el símbolo de la batería es rojo, significa que existe una alarma para baterías modulares en el armario de baterías modulares o en el SAI. La temperatura que se muestra en esta pantalla es la temperatura del banco de baterías más alta que se mide en el SAI o del armario de baterías modulares.
  2. Pulse el símbolo de batería Internas (en el SAI) (presente solo de modelos de SAI para baterías internas) para ver la información de las baterías modulares del SAI, o bien pulse el símbolo ModBC # x para ver la información del armario de baterías modulares x. De este modo, podrá ver los detalles de cada banco de baterías como número de módulos de baterías instalados, presencia de alarma, temperatura de cada banco de baterías y tipo de módulo de batería.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?