990-5783K-018

非常電源停止(EPO)の接続

回路がクラス2またはSELVであると確認できない場合は、EPO端子台に回路を配線しないでください。

接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。

EPO入力は24 VDCをサポートしています。

  1. ケーブルをEPOからI/Oキャビネットの上部または下部に通して、0P6547のEPO端子J4936~J4938まで配線します(外部信号ケーブルの準備を参照)。
  2. 以下のいずれかのオプションに従って、設備のEPOシステムを端子台に接続します。
    注記: 端子台は基板に接続しないでください。信号ケーブルは、Schneider Electricによる組立サービス時に接続されます。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?