7FR02-0438-14

Objet de valeur analogique

Il y a un objet Valeur analogique (AV) disponible sur l’appareil, nommé AV00 – Commande. Les commandes disponibles sont indiquées dans le tableau suivant. Saisissez le numéro dans la colonne Present_Value de la propriété Present_Value de l’objet AV pour écrire la commande associée sur l’appareil.

Commande

Saisie Present_Value

Nom/description de l’objet

Acquitter l’alarme de surcharge

20001,00

Acquitter une alarme de surcharge.

L’indicateur d’alarme disparaît de l’afficheur du panneau avant une fois l’alarme acquittée ; la situation à l’origine de l’alarme ne sera pas résolue pour autant.

Réinitialisation des compteurs d’énergie partielle

2020,00

Remet à zéro tous les accumulateurs d’énergie partielle.

Les registres d’énergie active/réactive partielle, d’énergie par tarif et d’énergie par phase seront réinitialisés.

Réinitialisation du compteur de mesures des entrées

2023,00

Remet à zéro l’accumulation des mesures d’entrée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?