BACnet-Kommunikation – Übersicht
Die Informationen in diesem Abschnitt richten sich an Benutzer, die über fortgeschrittene Kenntnisse zum BACnet-Protokoll, zu ihrem Kommunikationsnetzwerk und zu ihrem Stromnetz verfügen.
Wichtige Begriffe
Begriff |
Definition |
---|---|
APDU |
Application Protocol Data Unit (Anwendungsprotokoll-Dateneinheit) – der Datenteil der BACnet-Meldung. |
Bestätigte Meldung |
Eine Meldung, auf die das Gerät eine Antwort erwartet. |
COV |
Wertänderung – damit wird der Betrag festgelegt, um den sich der Wert ändern muss, damit das Messgerät eine Abonnementsbenachrichtigung sendet. |
Gerät |
Ein BACnet-Gerät ist ein Gerät, das für das Verstehen und die Nutzung des BACnet-Protokolls konzipiert ist (z. B. ein BACnet-fähiges Messgerät oder Softwareprogramm). Es enthält Informationen über das Gerät und die Gerätedaten in Objekten und Objekteigenschaften. Ihr Messgerät ist ein BACnet-Gerät. |
MS/TP |
Master-Slave/Token-Passing über RS-485. |
Objekt |
Stellt das Gerät und die Gerätedaten dar. Jedes Objekt hat einen Typ (z. B. Analogeingabe oder Binäreingabe) und eine Reihe von Eigenschaften. |
Aktueller Wert |
Der aktuelle Wert eines Objekts. |
Eigenschaft |
Die kleinste Informationseinheit bei der BACnet-Kommunikation. Sie besteht aus einem Namen, dem Datentyp und einem Wert. |
Dienst |
Meldungen von einem BACnet-Gerät zu einem anderen |
Abonnement |
Erstellt eine Beziehung zwischen dem Server und dem Messgerät, sodass eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn sich die Eigenschaft „Aktueller Wert“ eines Objekts um mehr als den konfigurierten COV-Schwellenwert (COV_Increment) ändert. |
Abonnementsbenachrichtigung |
Die Nachricht, die das Messgerät sendet, um darauf hinzuweisen, dass ein Wertänderungsereignis (COV) aufgetreten ist. |
Nicht bestätigte Meldung |
Eine Meldung, auf die das Gerät keine Antwort erwartet |