7FR02-0438-14

Présentation de l’interface de commande

L’interface de commande permet de configurer l’appareil en envoyant des requêtes de commande spécifiques via la fonction Modbus 16.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?