7FR02-0438-14

Voyant LED de communication pour les appareils Modbus

Le voyant LED jaune de communication indique l’état de la communication entre l’appareil et le maître comme suit :

Si…

Alors…

Voyant LED clignotant

La communication avec l’appareil a été établie.

NOTE: S’il y a une erreur en ligne, le voyant LED clignote également.

Voyant LED éteint

Il n’y a aucune communication active entre le maître et l’esclave

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?