7PT02-0438-14

Corrente, tensão, potência, fator de potência e frequência

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

Corrente

0x0BB7

3000

R

2

Float32

A

I1: corrente da fase 1

0x0BB9

3002

R

2

Float32

A

I2: corrente da fase 2

0x0BBB

3004

R

2

Float32

A

I3: corrente da fase 3

0x0BC1

3010

R

2

Float32

A

Média de corrente

Tensão

0x0BCB

3020

R

2

Float32

H

Tensão L1-L2

0x0BCD

3022

R

2

Float32

H

Tensão L2-L3

0x0BCF

3024

R

2

Float32

H

Tensão L3-L1

0x0BD1

3026

R

2

Float32

H

Tensão L-L média

0x0BD3

3028

R

2

Float32

H

Tensão L1-N

0x0BD5

3030

R

2

Float32

H

Tensão L2-N

0x0BD7

3032

R

2

Float32

H

Tensão L3-N

0x0BDB

3036

R

2

Float32

H

Tensão L-N média

Potência (Power)

0x0BED

3054

R

2

Float32

kW

Potência ativa – Fase 1

0x0BEF

3056

R

2

Float32

kW

Potência ativa – Fase 2

0x0BF1

3058

R

2

Float32

kW

Potência ativa – Fase 3

0x0BF3

3060

R

2

Float32

kW

Potência ativa total

0x0BFB

3068

R

2

Float32

kVAR

Potência reativa total

0x0C03

3076

R

2

Float32

kVA

Potência aparente total

Fator de potência

0x0C0B

3084

R

2

Float32

Fator de potência total:

  • -1 < PF < 0 = Quad 2, potência ativa negativa, capacitivo
  • -2 < PF < -1 = Quad 3, potência ativa negativa, indutivo
  • 0 < PF < 1 = Quad 1, potência ativa positiva, indutivo
  • 1 < PF < 2 = Quad 4, potência ativa positiva, capacitivo

Frequência

0x0C25

3110

R

2

Float32

Hz

Frequência

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?