Informations de réglage des entrées et sorties logiques
|
ID d’objet |
Unités |
COV par défaut |
Nom/description de l’objet |
|---|---|---|---|
|
02 |
ms |
1 |
AI02 – Durée des impulsions d’énergie Durée des impulsions d’énergie (ou largeur d’impulsion), en millisecondes, de la sortie logique. NOTE: Ces informations valent
uniquement si le mode de sortie logique est réglé sur Energy
Pulsing.
|
|
03 |
— |
1 |
AI03 – Poids de l’impulsion Réglage des impulsions/unités de l’entrée logique lorsqu’elle est configurée pour les mesures d’entrée. NOTE: Ces
informations valent uniquement si le mode d’entrée logique
est réglé sur Input Metering.
|
|
04 |
— |
1 |
AI04 – Constante d’impulsion Réglage des impulsions/kWh de la sortie logique. NOTE: Ces informations valent
uniquement si le mode de sortie logique est réglé sur Energy
Pulsing.
|
|
05 |
— |
1 |
AI05 – Mode entrée logique
|
|
06 |
— |
1 |
AI06 – Mode sortie logique
|
|
42 |
kW |
10 |
AI42 – Seuil d’activation Seuil d’activation de l’alarme de puissance active en kW |
|
43 |
kW |
10 |
AI43 – Valeur dernière alarme |