Configuración y estado de la central de medida
Dirección |
Registro |
Acción |
Tamaño |
Tipo |
Unidades |
Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
0x07D3 |
2004 |
L |
2 |
UInt32 |
Segundo |
Temporizador de funcionamiento de la central de medida |
0x07DD |
2014 |
L |
1 |
UInt16 |
— |
Número de fases |
0x07DE |
2015 |
L |
1 |
UInt16 |
— |
Número de cables |
0x07DF |
2016 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
— |
Sistema de alimentación:
|
0x07E0 |
2017 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
Hz |
Nominal Frequency (Frec. nominal) |
0x07E8 |
2025 |
L |
1 |
UInt16 |
— |
Número TT |
0x07E9 |
2026 |
L/EC |
2 |
Float32 |
V |
Primario del TT |
0x07EB |
2028 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
V |
Secundario del TT |
0x07EC |
2029 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
— |
Número de TI |
0x07ED |
2030 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
A |
CT Primary (Primario del TI) |
0x07EE |
2031 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
A |
CT Secondary (Secundario del TI) |
0x07F3 |
2036 |
L/EC |
1 |
UInt16 |
— |
Tipo de conexión del TT:
|