7FR02-0438-14

Configuration de l’alarme de surcharge

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

7000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

9

ID Alarme

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

0, 1

  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = activé

W

2

Float32

0,0—1e10

Valeur d’activation

W

2

UInt32

(Réservé)

W

2

Float32

(Réservé)

W

2

UInt32

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

4

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

(Réservé)

20000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

2

Float32

(Réservé)

W

2

UInt32

(Réservé)

W

1

Binaire

0, 1

Sortie logique à associer :

  • 0 = Non associé
  • 1 = Associé

20001

W

1

UInt16

Acquitter l’alarme de surcharge

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?