7FR02-0438-14

Convention avance/retard FP

L’appareil corrèle le facteur de puissance en avance (avance FP) ou le facteur de puissance en retard (retard FP) selon que la forme d’onde de courant est en avance ou en retard par rapport à la forme d’onde de tension.

Déphasage du courant par rapport à la tension

Pour les charges purement résistives, la forme d’onde de courant est en phase avec la forme d’onde de tension. Pour les charges capacitives, le courant est en avance sur la tension. Pour les charges inductives, le courant est en retard sur la tension.

Avance/retard du courant et type de charge

Courant et tension en phase (résistif) Courant en avance sur la tension (capacitif) Courant en retard sur la tension (inductif)

Puissance et avance/retard FP

Récapitulatif avance/retard FP

NOTE: La distinction entre retard et avance n’est PAS la même chose que la différence entre valeur positive et valeur négative. Le retard correspond plutôt à une charge inductive, tandis que l’avance correspond à une charge capacitive.

Quadrant

Déphasage du courant

Type de charge

Quadrant 1

Courant en retard sur la tension

Inductif

Retard FP

Quadrant 2

Courant en avance sur la tension

Capacitif

Avance FP

Quadrant 3

Courant en retard sur la tension

Inductif

Retard FP

Quadrant 4

Courant en avance sur la tension

Capacitif

Avance FP

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?