Format de registre des facteurs de puissance
Chaque valeur de facteur de puissance (valeur FP) occupe un registre à virgule flottante pour le facteur de puissance (registre « FP »). L’appareil et le logiciel interprète le registre FP pour tous les champs de rapport ou de saisie de données d’après le diagramme suivant :
La valeur FP est calculée d’après la valeur du registre « PF » selon les formules suivantes :
Quadrant | Plage FP | Plage du registre FP | Formule FP |
---|---|---|---|
Quadrant 1 |
0 à +1 |
0 à +1 |
Valeur FP = valeur du registre FP |
Quadrant 2 |
-1 à 0 |
-2 à -1 |
Valeur FP = (–2) – (valeur du registre FP) |
Quadrant 3 |
0 à -1 |
-1 à 0 |
Valeur FP = valeur du registre FP |
Quadrant 4 |
+1 à 0 |
+1 à +2 |
Valeur FP = (+2) – (valeur du registre FP) |