7IT02-0438-14

Cablaggio sistema di alimentazione

iEM3455/iEM3465/iEM3555/iEM3565

1PH

1PH2W L-N ≤ 240 V L-N

1PH2W L-L ≤ 415 V L-L

1PH3W L-L-N ≤ 240 V L-N
≤ 480 V L-L

1PH3W multi L-N 2LVCS ≤ 240 V L-N

1PH4W multi L-N 3LVCS ≤ 240 V L-N

3PH3W

1LVCS ≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 480 V L-L

3PH3W

2VT, 1LVCS

2VT, 2LVCS

2VT, 3LVCS

3PH4W

1LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

2LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3LVCS ≤ 277 V L-N
≤ 480 V L-L

3PH4W

3VT, 1LVCS

3VT, 2LVCS

3VT, 3LVCS

Fusibili 250 mA e sezionatore

LVCS con isolamento nominale per la tensione di installazione e la categoria di installazione/misura

NOTA: LVCS si riferisce a LVCT e a bobine Rogowski.

Fusibili primari e sezionatore TT

  • indica il cablaggio per un sistema bilanciato
  • + indica il filo bianco
  • - indica il filo nero

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili/gli interruttori automatici devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile. È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

iEM3455C1/iEM3455C2

3PH4W

3LVCT

Fusibili 250 mA e sezionatore

LVCT con isolamento nominale per la tensione di installazione e la categoria di installazione/misura

Fusibili primari e sezionatore TT

  • + indica il filo bianco
  • - indica il filo nero

Etichettare in modo chiaro il meccanismo del circuito di disconnessione del dispositivo e installarlo in un punto facilmente raggiungibile dall'operatore.

I fusibili/gli interruttori automatici devono presentare valori nominali adeguati alla tensione di installazione e devono essere dimensionati in base alla corrente di guasto disponibile. È necessario un fusibile sul conduttore neutro se il neutro della sorgente non è collegato a terra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?