7FR02-0438-14

Réinitialisation du maximum de valeur moyenne à l’aide de l’afficheur

  1. Accédez à l’un des écrans ci-dessous :
    • I1 Demand Peak

    • I2 Demand Peak

    • I3 Demand Peak

    • P Demand Peak

    • Q Demand Peak

    • S Demand Peak

     

    A

    Date et heure du maximum de valeur moyenne

         
  2. Appuyez de façon prolongée sur . L’écran Reset apparaît.
  3. Appuyez sur pour confirmer la réinitialisation, et entrez le mot de passe de l’appareil.
    NOTE: Une fois le maximum de valeur moyenne réinitialisé, la date et l’heure ne sont plus affichées jusqu’à la prochaine capture de maximum de valeur moyenne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?