7IT02-0438-14

Precauzioni di sicurezza

Le operazioni di installazione, cablaggio, verifica e assistenza devono essere eseguite conformemente a tutti i codici elettrici locali e nazionali.
PERICOLO
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE, ESPLOSIONE O ARCHI ELETTRICI
  • Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e conformarsi alle norme relative agli obblighi di sicurezza elettrica sui luoghi di lavoro. Consultare la norma NFPA 70E, CSA Z462 o le norme locali.
  • Scollegare tutti i circuiti di alimentazione dal dispositivo e dall'apparecchio in cui è installato prima di eseguire qualsiasi intervento sull'apparecchio.
  • Utilizzare LVCT a nucleo apribile o a nucleo pieno o sensori di corrente con bobina Rogowski che forniscono un isolamento rinforzato idoneo per la tensione nominale del sistema da misurare e per la categoria di misura CAT III o CAT IV.
  • Utilizzare LVCT a nucleo apribile o a nucleo pieno o sensori di corrente con bobina Rogowski conformi alle normative EN/ IEC/ UL/ CSA 61010-1 o EN/ IEC/ UL/ CSA 61010-2-032.
  • Seguire sempre le istruzioni di installazione del sensore di corrente fornite dal produttore del sensore di corrente.
  • Per verificare che l'alimentazione sia isolata, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Riposizionare tutti i dispositivi, gli sportelli e le coperture prima di accendere l'apparecchio.
  • Non superare il valore nominale massimo di questo dispositivo.
  • Non toccare il terminale di corrente quando il contatore è alimentato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?