System
Adresse |
Register |
Aktion |
Größe |
Typ |
Einheiten |
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
0x001D |
30 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Messgerätname |
0x0031 |
50 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Messgerätmodell |
0x0045 |
70 |
L |
20 |
UTF8 |
— |
Hersteller |
0x0081 |
130 |
L |
2 |
UInt32 |
— |
Seriennummer |
0x0083 |
132 |
L |
4 |
DATETIME |
— |
Herstellungsdatum |
0x0087 |
136 |
L |
5 |
UTF8 |
— |
Hardware-Version |
0x0664 |
1637 |
L |
1 |
UInt16 |
— |
Aktuelle Firmwareversion (DLF-Format): X.Y.ZTT |
0x0734–0x0737 |
1845–1848 |
L/KS |
1 x 4 |
UInt16 |
— |
Datum/Uhrzeit:
|
0xAFC7 |
45000 |
L |
1 |
Bitmap |
— |
Diagnosefehlerstatus
|