Esquema con interruptores automáticos MasterPacT MTZ
Descripción
La interfaz IFE se conecta al interruptor automático MasterPacT MTZ a través de su módulo de puerto ULP.
Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP en Documentos relacionados.
Conexión ULP
AVISO |
---|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el enchufe RJ45/cable del enchufe ULP.
Conexión de la interfaz IFE a un interruptor automático MasterPacT MTZ
Conecte la interfaz IFE al módulo de puerto ULP de un interruptor automático de MasterPacT MTZ mediante el cable ULP.
A |
Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático |
B |
Terminación de línea ULP |
C |
Enchufe RJ45/cable del enchufe ULP |
D |
Módulo de puerto ULP |
E |
Interruptor automático fijo MasterPacT MTZ |