DOCA0142FR-06

Schémas avec disjoncteurs MasterPact MTZ

Description

FYI, this map is shared by IFE user guide and MTZ Modbus guide.

L'interface IFE est connectée au disjoncteur MasterPact MTZ via son module de port ULP.

Pour plus d'informations, consultez les guides d'utilisation du système ULP .

Connexion ULP

AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS
  • Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
  • Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux seuls modules ULP.
  • Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE .
  • Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE , reportez-vous aux Guides de l'utilisateur du système ULP .
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon ULP RJ45 mâle/mâle.

Lorsque le second port ULP RJ45 est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

A

Cordon ULP mâle/mâle RJ45

B

Terminaison de ligne ULP

Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur MasterPact MTZ

Connectez l'interface IFE au module de port ULP sur un disjoncteur MasterPact MTZ à l'aide du cordon ULP.

A

Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur

B

Terminaison de ligne ULP

C

Cordon ULP RJ45 mâle/mâle

D

Module à port ULP

E

Disjoncteur fixe MasterPact MTZ

Code QR pour cette page

Contenu utile ?