DOCA0142ES-06

Unidad funcional inteligente

Definición

FYI, this map is shared with EIFE, IFE, FDM121, IO Module, MTZ Modbus guide, NT/NW Modbus guide, and NSX Modbus guide.

Una unidad funcional es un conjunto mecánico y eléctrico que agrupa uno o varios productos para realizar una función en un cuadro eléctrico (protección de entrada, mando del motor y control).

El interruptor automático con sus componentes de comunicación internos (unidad de control MicroLogic o MicroLogic ) y los módulos ULP externos (módulo IO) conectados a una interfaz de comunicación recibe el nombre de unidad funcional inteligente (IMU).

Una IMU se sitúa alrededor de un interruptor automático de los siguientes rangos:

  • Interruptores automáticos MasterPact MTZ

  • Interruptores automáticos MasterPact NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS1600b-3200

  • Interruptores automáticos ComPacT NS630b-1600

  • Interruptores automáticos de marcos P- y R- PowerPacT

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX

  • Interruptores automáticos de marcos PowerPacT H-,J- y L-

NOTA:
  • La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT H-, J- y L- frame en esta guía se aplica también al los interruptores automáticos del rango existente ComPact NSX y PowerPact H-, J- y L- frame.

    La información relacionada con la nueva generación de interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT P-, and R-frame en esta guía se aplica también al los interruptores automáticos del rango existente ComPact NS y PowerPact P- and R-frame.

    Las excepciones se mencionan siempre que sea aplicable. Las nuevas gamas se basan en la misma arquitectura técnica y dimensional que la de la gama existente de interruptores automáticos.

  • Los interruptores automáticos ComPacT NS y PowerPacT P- and R-frame son compatibles con la interfaz IFE solo con la versión de firmware 004.

Módulos ULP por gama de interruptores automáticos

En la siguiente tabla se indican los módulos ULP compatibles para cada gama de interruptores automáticos.

Módulo ULP

Número de referencia

MasterPact MTZ con módulo de puerto ULP y unidad de control MicroLogic

MasterPact NT/NW o ComPacT o PowePacT P- and R-frame con el módulo BCM ULP y unidad de control MicroLogic

ComPacT NSX o PowerPacT H-, J-, and L-frame con el módulo BSCM o unidad de control MicroLogic

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

LV434001

LV434010

Servidor de panel Ethernet IFE

LV434002

LV434011

Interfaz EIFE Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ

LV851001

Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1

LV851100SP

Kit de piezas de repuesto EIFE de un interruptor automático seccionable MasterPact MTZ2/MTZ3

LV851200SP

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

TRV00210

STRV00210

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

LV434000

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

TRV00121

STRV00121

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

LV434063

Interfaz de mantenimiento USB

TRV00911

STRV00911

Para obtener más información sobre el sistema ULP y sus componentes, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.

Arquitectura de comunicación

A

Pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos

B

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

C

Interfaz Ethernet IFE para un interruptor automático

D

Servidor de panel Ethernet IFE

E

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

F

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

G

Interruptor automático seccionable MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3

H

Interruptor automático fijo MasterPact MTZ1 o MTZ2/MTZ3

I

Interruptor automático MasterPact NT/NW

J

Interruptor automático ComPacT NS/PowerPacT de marco P y R

K

ComPacT NSX /PowerPacT H-, J-, and L-frame circuit breaker

L

Módulo de puerto ULP

M

Interfaz Ethernet integrada IFE para un interruptor automático extraíble MasterPact MTZ

N

Terminación de línea ULP

O

Cable ULP macho/macho RJ45

P

Cable BCM ULP del interruptor automático

Q

Cable NSX

Controlador remoto

Un controlador remoto es un dispositivo que puede comunicarse con una IMU mediante una interfaz de comunicación, como la interfaz IFE Ethernet. Por ejemplo, la pantalla Ethernet FDM128 para ocho dispositivos, supervisor, PLC, BMS, sistema SCADA, etc., son controladores remotos.

Para obtener la descripción de los registros y los comandos de Modbus, consulte las Guías de comunicación Modbus.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?