智能模块单元
定义
模块化单元是包含一个或多个产品的机械和电气组件,可执行配电盘中的某个功能(进线保护、电机命令以及控制)。
内部通讯组件( MicroLogic 控制单元或 MicroLogic 脱扣单元)和外部 ULP 模块(IO 模块)连接到一个通讯接口的断路器称为智能模块单元 (IMU)。
IMU 由以下范围的断路器构成:
-
MasterPacT MTZ 断路器
-
MasterPacT NT/NW 断路器
-
ComPacT NS1600b-3200 断路器
-
ComPacT NS630b-1600 断路器
-
PowerPacT P- 和 R- 型断路器
-
ComPacT NSX 断路器
-
PowerPacT H-、J- 和 L- 型断路器
-
本文档中与新一代 ComPacT NSX 和 PowerPacT H-、J- 和 L- frame 断路器相关的信息也适用于现有的 ComPact NSX 和 PowerPact H-、J- 和 L- frame 系列断路器。
-
本指南中与新一代 ComPacT NS 和 PowerPacT P-, and R-frame 断路器相关的信息也适用于现有的 ComPact NS 和 PowerPact P- and R-frame 系列断路器。
-
如有例外,将专门说明。这些新系列所依托的技术和尺寸架构与现有断路器系列相同。
-
ComPacT NS 和 PowerPacT P- and R-frame 断路器支持固件版本为 004 及更高版本的 IFE 接口。
每种断路器系列所适用的 ULP 模块
下表列出了每个系列的断路器所兼容的 ULP 模块。
ULP 模块 |
部件号 |
带有 ULP 端口模块和 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ |
带 BCM ULP 模块和 MicroLogic 脱扣单元的 MasterPacT NT/NW 或 ComPacT 或 PowePacT P- and R-frame |
带有 BSCM 或 BSCM Modbus SL/ULP 模块和/或 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NSX 或 PowerPacT H-, J-, and L-frame |
---|---|---|---|---|
用于单个断路器的 IFE 以太网接口 |
LV434001 LV434010 |
✓ |
✓ |
✓ |
IFE 以太网交换机服务器 |
LV434002 LV434011 |
✓ |
✓ |
✓ |
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式以太网接口 |
LV851001 |
✓ |
– |
– |
单 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的备件套件 EIFE |
LV851100SP |
✓ |
– |
– |
单 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的备件套件 EIFE |
LV851200SP |
✓ |
– |
– |
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
TRV00210 STRV00210 |
– |
✓ |
✓ |
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
LV434000 |
✓ |
✓ |
✓ |
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
TRV00121 STRV00121 |
– |
✓ |
✓ |
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
LV434063 |
✓ |
✓ |
✓ |
USB 维护接口或通用测试适配器 (UTA) 模块 |
TRV00911 STRV00911 |
– |
✓ |
✓ |
有关 ULP 系统及其组件的更多信息,请参阅相关文档中的 ULP 系统用户指南。
通讯架构
A |
用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示单元 |
B |
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
C |
用于单个断路器的 IFE 以太网接口 |
D |
IFE 以太网交换机服务器 |
E |
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
F |
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
G |
MasterPacT MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 抽出式断路器 |
H |
MasterPacT MTZ1 或 MTZ2/MTZ3 固定式断路器 |
I |
MasterPacT NT/NW 断路器 |
J |
ComPacT NS/PowerPacT P 型和 R 型断路器 |
K |
ComPacT NSX/PowerPacT H-, J-, and L-frame circuit breaker |
L |
ULP 端口模块 |
M |
用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的 IFE 嵌入式以太网接口 |
N: |
ULP 接线端子 |
O: |
RJ45 插头/插头 ULP 线缆 |
P |
断路器 BCM ULP 线缆 |
Q |
NSX 线缆 |
远程控制器
远程控制器是一种能够使用通讯接口(如 IFE 以太网接口)与 IMU 通讯的设备。例如,用于 8 个设备的 FDM128 以太网显示器、监控器、PLC、BMS、SCADA 系统等都是远程控制器。
有关 Modbus 寄存器以及命令的描述,请参阅相关文档中的 Modbus 通讯指南。