DOCA0142ES-10

Fecha y hora

Descripción

La página Fecha y hora permite:

  • Establecer de forma manual la fecha y la hora del interruptor automático conectado a la interfaz IFE .

  • Sincronizar automáticamente la fecha y hora del interruptor automático con la hora de IFE .

  • Comprobar periódicamente la sincronización según el intervalo de tiempo especificado.

Lista de parámetros en la configuración de fecha y hora

Parámetro

Descripción

Manual

Permite seleccionar el ajuste manual de fecha y hora del interruptor automático conectado a la interfaz IFE . Esta opción se desactiva cuando se selecciona Automático (SNTP) .

Fecha

Permite establecer la fecha actual de forma manual en formato AAAA-MM-DD.

Hora

Permite establecer la hora actual de forma manual en formato hh:mm:ss.

Automático (SNTP)

Permite habilitar el ajuste de hora automático del interruptor automático conectado a la interfaz IFE . Esta opción se desactiva cuando se selecciona Manual .

Intervalo de consulta

Permite introducir el intervalo de consulta en horas (de 1 a 63).

Obtener servidores automáticamente a través de DHCP/BOOTP

Permite habilitar la casilla de verificación que obtiene la dirección del servidor por DHCP o BOOTP.

Servidor SNTP/NTP primario

Permite introducir la dirección del servidor SNTP primario.

Servidor SNTP/NTP secundario

Permite introducir la dirección del servidor SNTP secundario.

Aplicar

Permite sincronizar automáticamente la hora del interruptor automático conectado a la interfaz IFE con la hora de IFE .

Cancelar

Permite anular la sincronización del interruptor automático conectado a la interfaz IFE .

Configuración manual de fecha y hora de IFE

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del IFE , haga clic en Configuración y ajustes .

Abre el menú Configuración y ajustes .

2

En el submenú General , haga clic en Fecha y Hora y, a continuación, seleccione Manual en Configuración de fecha/hora .

Los parámetros de la configuración de fecha y hora están disponibles.

3

Introduzca la fecha en formato AAAA-MM-DD.

Establece la fecha de la interfaz IFE manualmente.

4

Introduzca la hora en formato hh:mm:ss.

Establece la hora de la interfaz IFE manualmente.

5

Haga clic en Aplicar .

Se establece la fecha y hora de la interfaz IFE .

Ajuste automático de la fecha y hora de IFE con SNTP

Paso

Acción

Resultado

1

En la barra de menús del IFE , haga clic en Configuración y ajustes .

Abre el menú Configuración y ajustes .

2

En el submenú General , haga clic en Fecha y hora y, a continuación, seleccione Automático (SNTP) en Configuración de fecha/hora .

El interruptor automático conectado a la interfaz IFE se selecciona automáticamente para la sincronización de fecha y hora.

3

Introduzca el periodo de consulta en el cuadro Intervalo de consulta .

Se actualizará el tiempo introducido.

4

Seleccione la opción de obtener el servidor SNTP automáticamente por DHCP/BOOTP.

Se obtiene automáticamente la dirección del servidor SNTP.

5

Introduzca la dirección de los servidores primario y secundario en los cuadros Servidor SNTP/NTP primario y Servidor SNTP/NTP secundario .

Se actualizará la dirección del servidor SNTP introducida.

8

Haga clic en Aplicar .

La fecha y hora del interruptor automático se sincronizan con la hora de IFE .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?