Configuración de Ethernet (puerto doble)
Ethernet
Parámetro |
Descripción |
Configuración |
---|---|---|
|
Una dirección única de control de acceso a medios de una interfaz IFE. La dirección MAC está escrita en la etiqueta situada en el lateral de la interfaz IFE. |
– |
|
Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet. NOTA: Siempre que modifique
los ajustes del formato de trama, reinicie el dispositivo para que
los cambios entren en vigor.
|
|
Control del puerto Ethernet
Parámetro |
Descripción |
Configuración |
---|---|---|
|
Se utiliza para definir el modo de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física del puerto Ethernet 1. |
(ajuste predeterminado) |
|
Se utiliza para definir la velocidad de la conexión Ethernet física y la transmisión para el puerto Ethernet 2. |
(ajuste predeterminado) |
Protección frente a tormentas de difusión
Parámetro |
Descripción |
Configuración |
---|---|---|
|
Define el nivel de protección contra tormentas de difusión. El valor del nivel corresponde a un valor de tasa de información comprometida (CIR), que es la cantidad de tráfico entrante en el puerto del interruptor a partir de la cual la protección contra tormentas deja de permitir el acceso al tráfico de difusión. NOTA: Si
cambia el valor del nivel, se le indicará que reinicie el dispositivo
para implementar los cambios.
|
Nivel de protección contra tormentas de difusión:
NOTA: El valor del nivel corresponde a la tasa de información
comprometida.
|
|
Define el valor de solo lectura del nivel de protección contra tormentas de difusión. |
– |