设备列表
描述
自动检测连接到 IFE 接口的断路器。单击应用,即可将其添加到设备列表。
设备列表参数
参数 |
描述 |
设置 |
---|---|---|
|
显示设备 IP 地址。 |
– |
|
指示 IP 设备是否是网关。 注: 对于
IFE
接口,务必要取消选择网关复选框。
|
– |
|
显示 IFE 接口的 Modbus 地址。 注:
文本框不可编辑。 |
255(固定) |
|
可输入 IFE 接口的名称。 注:
|
IFE 设备名称最多可以包含 64 个 ASCII 字符,其中包括:A–Z、a–z、0–9 和 -。但名称结尾不能使用 -。 注:
|
|
显示连接类型 (ULP)。 注:
字段不可编辑。 |
端口 |
|
自动显示 ULP 系统上发现的设备类型。 注: 自动检测
字段,该字段不可编辑。 |
– |
|
可输入被发现设备的名称。 |
设备名称的字符要求如下:
允许使用以下字符:A–Z、a–z、0–9 和 -。但名称结尾不能使用 -。 |
|
显示连接到 IFE 接口的设备的本地地址。 |
255(固定) |
|
可以保存设备列表配置。 |
– |
|
该操作不可用。 |
– |
|
可以编辑设备名称。 |
– |