DOCA0142ES-06

Zona horaria

Configuración de la zona horaria

Paso

Acción

1

En la barra de menús del IFE , haga clic en Configuración y ajustes .

2

En el menú Configuración y ajustes , abra el submenú General y haga clic en Zona horaria .

3

En la página web Configuración de zona horaria , seleccione la zona horaria de su región en la lista Zona horaria .

4

Seleccione la casilla de verificación Habilitar si desea establecer el horario de verano.

5

Seleccione el momento de inicio y finalización del horario de verano en las listas Inicio del horario de verano y Fin del horario de verano .

6

Haga clic en Aplicar para guardar la configuración.

NOTA: La configuración de Zona horaria sólo es aplicable si Fecha y hora se encuentra en el modo Automático .

Reloj de tiempo real

La interfaz IFE tiene un reloj de tiempo real (RTC) para mantener la fecha y hora durante el corte de alimentación. La vida útil prevista del RTC es de 15 años cuando se utiliza en modo intermedio (en este modo, la batería funciona continuamente durante 4 días con un intervalo de 45 veces durante un periodo de 10 años).

La interfaz IFE debe mantener una tolerancia de cristal de ±20 ppm (habitual)/±150 ppm (máxima) durante el periodo de 15 años a una temperatura de entre −25 °C (−13 °F) y 85 °C (185 °F). La variación de tiempo del chip RTC oscila entre −16 segundos/día y +2 segundos/día. Al desconectar y volver a conectar la alimentación, el RTC puede mantener la configuración de fecha y hora.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?