Acceso a las páginas web del IFE
Navegadores web compatibles
Navegador |
Versión con Windows XP |
Versión con Windows Vista |
Versión con Windows 7 y posteriores |
---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0, IE11.0 |
Microsoft Edge |
– |
– |
81.0.416.58 y posterior |
Mozilla Firefox |
15.0 |
20.0 |
20,0, 45,0 |
Google Chrome |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
24.0 y posterior |
Primer acceso a las páginas web de IFE
El nombre de IFE debe configurarse durante el primer acceso a las páginas web de IFE .
AVISO |
---|
RIESGO POTENCIAL PARA LA DISPONIBILIDAD, LA INTEGRIDAD
Y LA CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA
La primera vez que utilice el sistema, cambie las contraseñas
predeterminadas para evitar el acceso no autorizado a la configuración,
los controles y la información del dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cuando se accede a la interfaz IFE por primera vez con el nombre de usuario SecurityAdmin (función de Administrador de seguridad), se le solicitará al usuario que cambie la contraseña predeterminada.
El procedimiento para acceder a las páginas web de IFE por primera vez depende del sistema operativo del ordenador:
-
Windows Vista, Windows 7 y posteriores, o sistemas operativos más recientes
-
Windows XP o sistemas operativos anteriores
Primer acceso desde un PC con Windows Vista or Windows 7 and Later
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el PC de la LAN y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Utilice un cable Ethernet para conectar el equipo a la interfaz IFE o al conmutador Ethernet del interior del panel. |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en IFE aparecerá en la lista de dispositivos. y elNOTA: Si no se visualiza
el nombre del
IFE
en la lista de dispositivos en el , compruebe si el PC y lainterfaz
IFE
no están conectados mediante el router.
|
5 |
Haga doble clic en el IFE seleccionado. Se abrirá automáticamente la página de inicio de sesión en el navegador. NOTA: El navegador predeterminado
tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge.
|
6 |
Introduzca NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
|
7 |
Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione en la flecha del nombre de usuario del encabezado.Se mostrará la página . |
8 |
Complete los campos , , , y para cambiar la contraseña predeterminada. |
9 |
Seleccione el idioma en el cuadro y haga clic en . |
10 |
Para localizar el IFE -XXYYZZ, haga clic en en el encabezado. El LED ULP del IFE -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos (modalidad de prueba). |
11 |
Para asignar un nombre al IFE , seleccione el menú , vaya al submenú , introduzca el nombre del dispositivo y haga clic en |
12 |
Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
-
XXYYZZ son los 3 últimos bytes de la dirección MAC en formato hexadecimal.
-
Compruebe los ajustes del cortafuegos si DPWS no está activado.
Primer acceso desde un PC con Windows XP
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el ordenador de la LAN y desactive la Wi-Fi. |
2 |
Conecte un cable Ethernet desde el equipo hasta la interfaz IFE . |
3 |
Inicie el navegador web. NOTA: El equipo utiliza automáticamente la
dirección IP predeterminada 169.254.#.# (#=0-255) y la máscara
de subred predeterminada 255.255.0.0.
|
4 |
En el cuadro de texto de dirección,
escriba Ejemplo: Para un IFE con la dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en decimal, introduzca 169.254.187.247 en el cuadro de texto de dirección. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador. |
6 |
Introduzca NOTA: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
|
7 |
Para cambiar la contraseña predeterminada, seleccione en la flecha del nombre de usuario del encabezado.Se mostrará la página . |
8 |
Complete los campos , , , y para cambiar la contraseña predeterminada. |
9 |
Seleccione el idioma en el cuadro y haga clic en . |
10 |
Para localizar el -XXYYZZ, haga clic en ULP LED del -XXYYZZ seleccionado parpadeará durante 15 segundos. en el encabezado. El |
11 |
Para asignar un nombre al -XXYYZZ, seleccione el menú , haga clic en el submenú , introduzca el nombre del dispositivo y, finalmente, haga clic en . |
12 |
Escriba el nombre de IFE en una etiqueta de nombre de dispositivo en blanco y pegue esta etiqueta sobre la existente. |
Acceso a las páginas web
Siga el proceso de detección de redes, exploración de nombres y exploración de direcciones IP para acceder a las páginas web.
El acceso a la página web depende de la infraestructura de TI.
Detección de redes
Realice el procedimiento siguiente para acceder a las IFE páginas web del una vez que se haya configurado el nombre del IFE .
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la red de área local (LAN). |
2 |
Conecte el ordenador a la LAN. |
3 |
Abra el . |
4 |
Haga clic en IFE aparecerá en la lista de dispositivos. . El nombre delNOTA: Si no se visualiza el nombre del
IFE
en la lista de dispositivos en el , compruebe si el PC y la interfaz
IFE
no están conectados mediante el router.
|
5 |
Haga doble clic en el nombre de IFE , que está escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de la interfaz IFE seleccionada. La página de inicio de sesión se abrirá automáticamente en el navegador. NOTA: El navegador
predeterminado tiene que ser Microsoft Internet Explorer o Microsoft
Edge.
|
Exploración de nombres
El servidor DNS es obligatorio.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la LAN. |
2 |
Conecte el ordenador a la LAN. |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca el nombre de IFE que encontrará escrito en la etiqueta del dispositivo situada en la parte frontal de lainterfaz IFE seleccionada. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la interfaz
IFE
no aparece en la lista de dispositivos en el , compruebe
si el PC y lainterfaz
IFE
no están conectados mediante el router.
|
Exploración de direcciones IP
Se debe establecer la configuración de IP estática.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte la interfaz IFE o el conmutador Ethernet del interior del panel a la LAN. |
2 |
Conecte el ordenador a la LAN. |
3 |
Inicie el navegador web. |
4 |
En el cuadro de texto de dirección, introduzca la dirección IP proporcionada por el administrador de TI. |
5 |
Pulse ; la página de inicio de sesión se abre automáticamente en el navegador.NOTA: Si la página de inicio
de sesión no se abre o no se visualiza correctamente en el navegador
web, compruebe que en Internet Explorer esté marcada la opción
. |