DOCA0142ZH-08

状态

描述

状态 页面显示 IFE 接口通讯状态。

浏览实时数据视图时, IFE 接口具有自动通讯检查功能,默认情况下,每 15 分钟执行一次。此检查可验证在 IFE 接口中配置的所有设备的通讯情况,并尝试重新建立与当前浏览器会话中标注为停止运行的所有设备的通讯。

可以单击 检查设备状态 ,执行手动通讯检查。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够查阅“诊断”页。

导航至“状态”页

如要查看 状态 页,请单击 诊断 > 通讯 > 状态

状态参数

数据

描述

设备名称

连接到 IFE 接口的设备的名称。

设备类型

连接到 IFE 接口的设备的类型。

连接

显示连接类型:

类型 1:ULP

通讯

通讯状态:

  • 成功: IFE 接口成功连接到设备。

  • 成功: IFE 接口未连接到设备。

本页的QR代码

这有帮助吗?