Ethernet
Descripción
La página Ethernet física de los puertos Ethernet.
permite definir la velocidad de transmisión y la velocidad de la conexiónLos usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de Ethernet.
Para los ajustes de Ethernet, al hacer clic en
, se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar si desea reiniciar la interfaz para aplicar los nuevos ajustes:-
Haga clic en
para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes. -
Haga clic en
para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.
Cómo navegar hasta la página Ethernet
Para ver la página
, haga clic en .Ajustes de Ethernet
Parámetro |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
|
Una dirección única de control de acceso a medios de una interfaz IFE. La dirección MAC está escrita en la etiqueta situada en el lateral de la interfaz IFE. |
– |
|
Se utiliza para seleccionar el formato de los datos enviados a través de una conexión Ethernet. |
|
Ajustes de control de puertos
Parámetro |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
|
Se utiliza para definir el modo de transmisión y la velocidad de la conexión Ethernet física del puerto Ethernet 1. |
Negociación automática (ajuste predeterminado) |
|
Se utiliza para definir la velocidad de la conexión Ethernet física y la transmisión para el puerto Ethernet 2. |
Negociación automática (ajuste predeterminado) |
Ajustes de protección frente a tormentas de difusión
Parámetro |
Descripción |
Valor |
---|---|---|
|
Activa la opción de Protección frente a tormentas de difusión (opción activada de forma predeterminada). |
– |
|
Permite seleccionar el nivel de protección frente a tormentas de difusión. El valor del nivel corresponde a un valor de tasa de información comprometida (CIR), que es la cantidad de tráfico entrante en el puerto del interruptor a partir de la cual la protección contra tormentas deja de permitir el acceso al tráfico de difusión. |
Nivel de protección contra tormentas de difusión:
NOTA: El valor del nivel corresponde a la tasa de información
comprometida.
|
|
Define el valor de solo lectura del nivel de protección contra tormentas de difusión. |
– |