Ethernet
Description
La page Ethernet physique et le débit de transmission des ports Ethernet.
permet de définir la vitesse de la connexionLes utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres Ethernet.
Pour les paramètres Ethernet, après avoir cliqué sur
, vous voyez s'afficher une fenêtre instantanée qui vous demande de confirmer le redémarrage de l'interface en vue d'appliquer les nouveaux paramètres :-
Cliquez sur
pour redémarrer et appliquer les modifications de paramètres. -
Cliquez sur
pour annuler les modifications de paramètres et restaurer les derniers paramètres sauvegardés.
Accès à la page Ethernet
Pour afficher la page
, cliquez sur .Paramètres Ethernet
Paramètre |
Description |
Valeur |
---|---|---|
|
Adresse de contrôle d'accès de support unique d'une interface IFE. L'adresse MAC est inscrite sur l'étiquette placée sur le côté de l'interface IFE. |
– |
|
Permet de sélectionner le format des données envoyées via une connexion Ethernet. |
|
Paramètres de contrôle des ports
Paramètre |
Description |
Valeur |
---|---|---|
|
Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1. |
Auto-négociation (option par défaut) |
|
Permet de définir la vitesse de connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2. |
Auto-négociation (option par défaut) |
Paramètres de prévention d'avalanche de messages
Paramètre |
Description |
Valeur |
---|---|---|
|
Active la prévention d'avalanche de messages (activée par défaut). |
– |
|
Permet de sélectionner le niveau de prévention d'avalanche de messages. La valeur de niveau correspond à un débit minimal garanti, en d'autres termes, au volume de trafic passant par le port du commutateur au-delà duquel les messages sont bloqués par le mécanisme de prévention. |
Niveau de prévention d'avalanche de messages :
NOTE: La valeur du niveau correspond au débit minimal
d'informations garanti.
|
|
Définit la valeur en lecture seule du niveau de prévention d'avalanche de messages. |
– |