DOCA0142ES-09

Redundancia-RSTP

Descripción

La página REDUNDANCIA-RSTP permite ajustar la información del puente RSTP y el puerto RSTP.

Los usuarios con función de Instalador o Ingeniero pueden cambiar los ajustes de Redundancia-RSTP.

Para los ajustes de REDUNDANCIA-RSTP, al hacer clic en Aplicar cambios , se mostrará un mensaje emergente en el que deberá confirmar si desea reiniciar la interfaz para aplicar los nuevos ajustes:

  • Haga clic en para reiniciar y aplicar los cambios en los ajustes.

  • Haga clic en No para cancelar las modificaciones en los ajustes y regresar a los últimos ajustes guardados.

Cómo navegar hasta la página Redundancia-RSTP

Para ver la página REDUNDANCIA-RSTP , haga clic en CONFIGURACIÓN > COMUNICACIÓN > REDUNDANCIA-RSTP .

Ajustes de RSTP

Ajuste

Descripción

Activado

Permite activar la función de RSTP (desactivada de manera predeterminada).

Ajustes de puente RSTP

Ajuste

Descripción

Valor

Prioridad de puente

Permite seleccionar la prioridad del puente.

  • Intervalo de ajuste: de 0 a 61440

  • Ajuste predeterminado: 32768

Tiempo de saludo del puente

Permite especificar el tiempo de saludo del puente.

  • Rango de ajuste: de 1 a 2 s

  • Ajuste predeterminado: 2 s

Tiempo de antigüedad máxima del puente

Permite especificar el tiempo de antigüedad máxima del puente.

  • Rango de ajuste: de 6 a 40 s

  • Ajuste predeterminado: 40 s

Recuento de conservación de transmisión

Permite especificar el recuento de conservación de transmisión.

  • Rango de ajuste: de 3 a 100 s

  • Ajuste predeterminado: 6 s

Retardo de reenvío de puente

Permite especificar el Retardo de reenvío de puente.

  • Rango de ajuste: de 4 a 30 s

  • Ajuste predeterminado: 21 s

Ajustes de los puertos RSTP 1 y 2

Ajustes

Descripción

Valor

Modo de ajuste de RSTP

Permite seleccionar el modo de ajuste de RSTP:

  • Active la opción Automático (ajuste predeterminado) para ajustar automáticamente los puertos 1 y 2 de RSTP.

  • Active la opción Manual para ajustar manualmente los parámetros de los puertos 1 y 2 de RSTP (prioridad y coste de puerto).

Prioridad de puerto 1 y 2

Permite seleccionar manualmente la prioridad de los puertos 1 y 2.

  • Intervalo de ajuste: de 0 a 240

  • Ajuste predeterminado: 128

Coste de puerto 1 y 2

Permite especificar manualmente el coste de los puertos 1 y 2.

  • Intervalo de ajuste: de 1 a 200000000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?