DOCA0142FR-08

Dispositifs

Description

La page DISPOSITIFS permet de sélectionner les données du dispositif connecté à l'interface IFE à publier (24 maximum). Le mode de publication des données est défini dans la page PUBLICATION DES DONNÉES Publication des données.

Le dispositif connecté au port ULP de l'interface IFE est détecté automatiquement et ajouté à l'interface IFE dans la liste de dispositifs.

Les utilisateurs disposant du rôle Installateur ou Ingénieur peuvent modifier les paramètres de configuration des dispositifs.

NOTE: Seules les pages Web correspondant aux dispositifs ajoutés à la liste des dispositifs sont prises en charge.

Accès à la page Dispositifs

Pour afficher la page DISPOSITIFS , cliquez sur PARAMÈTRES > DISPOSITIFS .

Paramètres des équipements

Paramètre

Description

Valeur

Type de dispositif

Affiche le type d'équipement.

NOTE: Le champ Type de dispositif est détecté automatiquement et n'est pas modifiable.

Nom

Permet d'entrer le nom des équipements.

NOTE:
  • Le disjoncteur BT est identifié de manière univoque sur les interfaces telles que IHM, Modbus/TCP, DPWS et DHCP.

  • Le nom du dispositif est commun à toutes les interfaces. Une modification du nom du dispositif a donc un impact direct sur toutes les interfaces connectées.

  • Le nom du dispositif ne peut pas être modifié tant que la fonction Publication des données est activée.

Le nom du dispositif peut comprendre jusqu'à 64 caractères ASCII parmi les suivants : A–Z, a–z, 0–9 et -. Le caractère - ne peut toutefois pas apparaître au début ou à la fin du nom.

NOTE:
  • Le nom du dispositif doit être unique au sein de la liste de dispositifs.

  • Les noms en double (même nom pour des dispositifs différents) peuvent avoir un impact sur les fonctionnalités des applications Web, de journalisation et d'exportation.

Adresse IP / ID esclave

Affiche l'adresse IP du dispositif et l'adresse locale du dispositif connecté à l'interface IFE ou au dispositif distant.

  • Interface IFE  : la zone Adresse IP / ID esclave n'est pas modifiable.

  • Pour un dispositif distant : vous pouvez saisir une adresse IP dans le champ Adresse IP / ID esclave .

Pour le port UDP  : 255 (réglage par défaut)

Publication des données

Permet d'activer la publication des données en provenance du dispositif connecté à l'interface IFE (option désactivée par défaut).

Les données à publier peuvent être sélectionnées lorsque l'option Publication des données est activée.

Huit catégories sont prises en compte pour la publication des données

Valeurs par défaut :

Energie apparente (kVAh)

Energie active (kWh)

Energie réactive (kVARh)

Sélection des données à publier

Les données à publier sont répertoriées dans 8 catégories :

  • Courant

  • Tension

  • Puissance

  • Energie

  • Courant demandé

  • Demande de puissance

Dans chaque catégorie, la liste de données à publier est adaptée au dispositif connecté à l'interface IFE .

24 éléments de données au maximum peuvent être sélectionnés pour publication, dont les 3 suivants sont sélectionnés par défaut :

  • Energie apparente (kVAh)

  • Energie active (kWh)

  • Energie réactive (kVARh)

Code QR pour cette page

Contenu utile ?