通讯检查
自动通讯检查
浏览“实时数据”视图时, IFE 服务器具有自动通讯检查功能,默认情况下,每 15 分钟执行一次。要更改时间设置,请参阅首选项。此检查可验证在 IFE 服务器中配置的所有设备的通讯情况,并尝试重新建立与当前浏览器会话中标注为停止运行的所有设备的通讯。
手动通讯检查
某些情况下,无需等待自动通讯检查间隔,因此需要手动强制执行该检查。
|
步骤 |
操作 |
结果 |
|---|---|---|
|
1 |
在 IFE 菜单栏中,单击。 |
打开菜单。 |
|
2 |
在菜单的子菜单中,单击。 |
打开页面。 |
|
3 |
单击。 |
运行通讯检查。 正在通讯的设备显示:
未通讯的设备显示:
|