Accès aux pages Web de l' IFE
Navigateurs pris en charge
Navigateur |
Version avec Windows XP |
Version avec Windows Vista |
Version avec Windows 7 et au-delà |
---|---|---|---|
Microsoft Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0, IE11.0 |
Microsoft Edge |
– |
– |
81.0.416.58 et ultérieure |
Mozilla Firefox |
15.0 |
20.0 |
20.0, 45.0 |
Google Chrome |
24.0 et ultérieure |
24.0 et ultérieure |
24.0 et ultérieure |
Premier accès aux pages Web de l' IFE
Le nom de l' IFE doit être configuré lors du premier accès aux pages Web de l' IFE .
AVIS |
---|
RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ
ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME
Modifiez les mots de passe par défaut lors de la
première utilisation afin d'empêcher tout accès non
autorisé aux paramètres, contrôles et informations
de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Lors du premier accès au serveur IFE avec le nom d'utilisateur SecurityAdmin (rôle d'administrateur de la sécurité), l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe par défaut.
La procédure permettant d'accéder aux pages Web de l' IFE pour la première fois dépend du système d'exploitation de l'ordinateur :
-
Système d'exploitation Windows Vista, Windows 7 et versions ultérieures ou plus récent
-
Système d'exploitation Windows XP ou plus ancien
Premier accès via un PC exécutant Windows Vista or Windows 7 and Later
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Déconnectez le PC du réseau local (LAN) et désactivez le Wi-Fi. |
2 |
Raccordez un câble Ethernet entre le PC et le serveur IFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau. |
3 |
Ouvrez l' . |
4 |
Cliquez sur IFE apparaît dans la liste des dispositifs. .NOTE: Si le nom de l'
IFE
ne s'affiche pas dans la liste de l' , vérifiez que
le PC et le serveur
IFE
ne sont pas connectés via le routeur.
|
5 |
Double-cliquez sur le dispositif IFE sélectionné. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Le navigateur par défaut doit être Microsoft
Internet Explorer ou Microsoft Edge.
|
6 |
Entrez le nom d'utilisateur NOTE: Le nom d'utilisateur
et le mot de passe sont sensibles à la casse.
NOTE: Lors
du premier accès au serveur IFE avec le nom d'utilisateur SecurityAdmin (rôle d'administrateur de la sécurité),
l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe par
défaut.
|
7 |
Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez à partir de la flèche de nom d'utilisateur dans l'en-tête.La page s'affiche. |
8 |
Renseignez les champs , , , et pour modifier le mot de passe par défaut. |
9 |
Sélectionnez la langue dans la zone , puis cliquez sur . |
10 |
Pour repérer l' IFE -XXYYZZ, cliquez sur dans l'en-tête. Le voyant ULP de l' IFE -XXYYZZ sélectionnée clignote pendant 15 secondes (mode test). |
11 |
Pour nommer l' IFE , sélectionnez le menu , accédez au sous-menu , entrez le nom du dispositif et cliquez sur . |
12 |
Ecrivez le nom de l'interface IFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante. |
-
XXYYZZ sont les 3 derniers octets de l'adresse MAC au format hexadécimal.
-
Si le DPWS n'est pas activé, vérifiez les paramètres du pare-feu.
Premier accès via un PC exécutant Windows XP
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Déconnectez l'ordinateur du réseau local (LAN) et coupez le Wi-Fi. |
2 |
Raccordez un câble Ethernet entre l'ordinateur et le serveur IFE . |
3 |
Démarrez le navigateur Web. NOTE: L'ordinateur utilise automatiquement l'adresse
IP par défaut 169.254.#.# (#=0-255) et le masque de sous-réseau
par défaut 255.255.0.0.
|
4 |
Dans la zone d'adresse, entrez Exemple : Pour une IFE avec l'adresse MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247 en décimal, entrez 169.254.187.247 dans la zone de texte de l'adresse. |
5 |
Appuyez sur ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. |
6 |
Entrez le nom d'utilisateur NOTE: Le nom d'utilisateur
et le mot de passe sont sensibles à la casse.
NOTE: Lors
du premier accès au serveur IFE avec le nom d'utilisateur SecurityAdmin (rôle d'administrateur de la sécurité),
l'utilisateur est invité à modifier le mot de passe par
défaut.
|
7 |
Pour modifier le mot de passe par défaut, sélectionnez à partir de la flèche de nom d'utilisateur dans l'en-tête.La page s'affiche. |
8 |
Renseignez les champs , , , et pour modifier le mot de passe par défaut. |
9 |
Sélectionnez la langue dans la zone , puis cliquez sur . |
10 |
Pour repérer le dispositif -XXYYZZ, cliquez sur ULP LED du dispositif -XXYYZZ sélectionné clignote pendant 15 secondes. dans l'en-tête. Le voyant |
11 |
Pour nommer l' -XXYYZZ, sélectionnez le menu , accédez au sous-menu , entrez le nom du dispositif et cliquez sur . |
12 |
Ecrivez le nom de l'interface IFE sur une étiquette vierge que vous collerez sur l'étiquette existante. |
Accès aux pages Web
Suivez les procédures Recherche du réseau, Recherche de nom et Recherche d'adresse IP pour accéder aux pages Web.
L'accès aux pages Web dépend de l'infrastructure informatique.
Recherche du réseau
Procédez comme suit pour accéder aux pages Web de l' IFE une fois le nom de l' IFE configuré.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Raccordez le serveur IFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN). |
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
3 |
Ouvrez l' . |
4 |
Cliquez sur IFE apparaît dans la liste des dispositifs. . Le nom de l'NOTE: Si le nom de l'
IFE
ne s'affiche pas dans la liste des dispositifs dans l' , vérifiez
que le PC le serveur
IFE
ne sont pas raccordés via le routeur.
|
5 |
Double-cliquez sur le nom de l' IFE inscrit sur l'étiquette située sur la face avant du serveur IFE sélectionné. La page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur. NOTE: Le navigateur par défaut
doit être Microsoft Internet Explorer ou Microsoft Edge.
|
Recherche de nom
Le serveur DNS est obligatoire.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Raccordez le serveur IFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN). |
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
3 |
Démarrez le navigateur Web. |
4 |
Dans la zone de texte d'adresse, saisissez le nom de l' IFE qui est inscrit sur l'étiquette située sur la face avant du serveur IFE sélectionné. |
5 |
Appuyez sur ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.NOTE: Si
le serveur
IFE
n'apparaît pas dans la liste de dispositifs de l' , vérifiez
que le PC et le serveur
IFE
ne sont pas connectés via le routeur.
|
Recherche d'adresse IP
La configuration IP statique doit être définie.
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Raccordez le serveur IFE ou le commutateur Ethernet interne du panneau au réseau local (LAN). |
2 |
Raccordez l'ordinateur au réseau local (LAN). |
3 |
Démarrez le navigateur Web. |
4 |
Dans la zone de texte d'adresse, saisissez l'adresse IP fournie par votre administrateur informatique. |
5 |
Appuyez sur ; la page de connexion s'ouvre automatiquement dans le navigateur.NOTE: Si
la page de connexion du navigateur Web ne s'ouvre pas ou ne s'affiche
pas correctement, vérifiez que l'option suivante d'Internet Explorer
est activée :
. |