Enregistrement de dispositifs
Description
L'enregistrement est disponible pour les dispositifs figurant dans la liste des dispositifs. Vous pouvez structurer le contenu enregistré sous forme de rubriques. Celles-ci désignent les paramètres de dispositif qui peuvent être sélectionnés afin d'obtenir le contenu enregistré souhaité. Le nombre d'entrées de journal par dispositif est fixe, peu importe le nombre de rubriques sélectionnées pour le dispositif. Le serveur IFE peut enregistrer les données reçues à des intervalles prédéfinis (5, 10, 15, 20, 30 et 60 minutes). Vous trouverez ci-dessous une explication de la façon dont le serveur IFE enregistre les données et de la façon de définir l'enregistrement d'un dispositif.
Intervalle d'enregistrement
Dans un système de surveillance de la consommation d'énergie, les dispositifs sont souvent dans l'incapacité d'enregistrer les données dans une mémoire non volatile. Le serveur IFE permet l'enregistrement des données à intervalles prédéfinis pour 13 dispositifs maximum.
Caractéristiques de l'enregistrement des données par l' IFE :
-
Nombre maximal d'entrées de journal par dispositif : 12960
-
Nombre maximal de dispositifs concernés par l'enregistrement : 13
-
Nombre maximal de rubriques d'enregistrement des données (kVAh, kWh, kVARh, etc.) par dispositif : 24
-
Sélectionnez le dispositif auquel appliquer l'enregistrement des données ainsi que les rubriques souhaitées.
L'intervalle d'enregistrement correspond à une durée prédéfinie pendant laquelle le serveur IFE enregistre les données en provenance du dispositif. La capacité d'enregistrement de chaque dispositif peut être calculée en multipliant le facteur de capacité du journal par l'intervalle d'enregistrement défini sur la page .
Capacité d'enregistrement (en jours) = facteur de capacité du journal * intervalle d'enregistrement (en minutes)
Le facteur de capacité de journal (égal à 9) est calculé comme suit :
Facteur de capacité du journal : 12960/1440
Où :
-
12960 est le nombre maximal d'entrées de journal par dispositif ;
-
1440 est le nombre de minutes dans une journée.
Exemple : si l'
sur la page est fixé à 5 minutes, la capacité d'enregistrement est de 45 jours.Le tableau ci-après indique la capacité d'enregistrement en fonction de l'intervalle d'enregistrement :
Intervalle d'enregistrement (minutes) |
Capacité d'enregistrement (jours) |
---|---|
5 |
45 |
10 |
90 |
15 |
135 |
20 |
180 |
30 |
270 |
60 |
540 |
Procédure de réglage de l'intervalle d'enregistrement
Vous pouvez activer l'enregistrement pour chacun des dispositifs de la liste (à l'exception des dispositifs Ethernet Smartlink et Modbus Smartlink), de manière indépendante. Les rubriques à enregistrer sont propres à chaque dispositif. Pour consulter les journaux de données, sélectionnez Enregistrement de dispositifs dans le menu .
Enregistrement
Pour désactiver l'enregistrement, sélectionnez
dans Intervalle d'enregistrement, vérifiez que les options d'enregistrement sont effacées, puis cliquez sur .Purge des données
Pour supprimer un journal de données, cochez la case
correspondant aux rubriques à supprimer.Personnalisation
Pour personnaliser le contenu enregistré, activez la fonction d'enregistrement du dispositif. Cliquez sur l'option
sous pour le dispositif à configurer.