Vérification des communications
Vérification automatisée des communications
Tandis que vous parcourez les vues de données temps réel, le serveur IFE vérifie automatiquement les communications (toutes les 15 minutes par défaut). Pour modifier cet intervalle, reportez-vous à la section Préférences. Cette prodédure vérifie le bon fonctionnement des communications de tous les dispositifs configurés sur le serveur IFE et essaie de rétablir la communication avec tout dispositif signalé hors service pendant la session de navigateur.
Vérification manuelle des communications
Dans certains cas, il est préférable de ne pas attendre l'exécution automatisée de la vérification des communications et de la forcer manuellement.
Etape |
Action |
Résultat |
---|---|---|
1 |
Dans la barre de menus IFE , cliquez sur . |
Ouvre le menu . |
2 |
A partir du menu , dans le sous-menu , cliquez sur . |
Ouvre la page . |
3 |
Cliquez sur . |
Exécute une vérification des communications. Lorsqu'il communique, le dispositif affiche : Un dispositif qui ne communique pas affiche : |