Esquemas con interruptores automáticos MasterPact NT/NW y ComPact NS
Descripción
En función del tipo de interruptor automático utilizado, conecte el servidor IFE al interruptor automático con una de las siguientes configuraciones:
-
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático ComPact NS con mando manual fijo con un módulo BCM ULP.
-
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático MasterPact NT/NW o ComPact NS 630b-1600 con mando eléctrico fijo con un módulo BCM ULP.
-
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático seccionable MasterPact NT/NW o ComPact NS 630b-1600 con un módulo BCM ULP y su módulo IO respectivo.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
AVISO |
---|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el cable BCM ULP.
Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A |
Cable BCM ULP del interruptor automático o cable ULP macho/macho RJ45 |
B |
Terminación de línea ULP |
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático ComPact NS con mando manual fijo

A |
Servidor de panel Ethernet IFE |
B |
Terminación de línea ULP |
C |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
D |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
E |
Interruptor automático con mando manual fijo ComPact NS |
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático MasterPact NT/NW o ComPact NS 630b-1600 con mando eléctrico fijo

A |
Servidor de panel Ethernet IFE |
B |
Terminación de línea ULP |
C |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
D |
Bornero fijo |
E |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
F |
Interruptor automático con mando eléctrico fijo |
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático seccionable MasterPact NT/NW o ComPact NS 630b-1600

A |
Servidor de panel Ethernet IFE |
B |
Terminación de línea ULP |
C |
Cable ULP macho/macho RJ45 |
D |
Cable BCM ULP del interruptor automático |
E |
Contacto de posición desconectada del interruptor automático (CD) |
F |
Zócalo del interruptor automático |
G |
Módulo de comunicaciones del interruptor automático BCM ULP |
H |
Interruptor automático seccionable |
I |
Bornero seccionable |
J |
Contacto de posición conectada del interruptor automático (CE) |
K |
Contacto de posición de prueba del interruptor automático (CT) |
L |
Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático |