DOCA0084FR-10

Description des pages Web

Page Web Surveillance

Sous-menu Surveillance

Page Web

Description

Données en temps réel

Pages de dispositifs simples

Les pages simples fournissent des relevés de base sur les dispositifs sélectionnés.

Pages récapitulatives sur les dispositifs

Les pages récapitulatives proposent un récapitulatif sur le ou les dispositifs sélectionnés.

Tendance

Cette page fournit (sous forme de graphique et de tableau) les tendances en temps réel de rubriques communes à plusieurs dispositifs.

Enregistrement de dispositifs

Pages de dispositifs simples

Ces pages fournissent (sous forme de graphiques et de tableaux) les journaux de tendance des quantités choisies par l'utilisateur pour les dispositifs sélectionnés.

Pages récapitulatives sur les dispositifs

Ces pages fournissent (sous forme graphique) les journaux de tendance de plusieurs dispositifs ayant une rubrique commune.

Page Web Commande

Sous-menu Commande

Page Web

Description

Contrôle du dispositif

Contrôle du dispositif

Réinitialise et contrôle les dispositifs esclaves connectés.

Définir date/heure du dispositif

Définir date/heure du dispositif

Règle l'horloge du dispositif esclave afin de la synchroniser avec l'horloge de l'IFE, et affiche l'heure du dispositif sélectionné.

Page Web Diagnostic

Sous-menu Diagnostic

Page Web

Description

Général

Statistiques

Affiche les données de diagnostic utilisées pour résoudre les problèmes liés au réseau.

Informations produit

Identification de l'appareil

  • Affiche les informations de base sur l'IFE pour définir le nom du dispositif IFE et aide à la localisation physique du dispositif.

  • Contient des informations sur le nom de produit, le numéro de série, le numéro de modèle, la version de firmware, l'identifiant unique, l'adresse MAC, l'adresse IPv4 et l'adresse de liaison locale IPv6.

Informations IMU

Affiche la liste des dispositifs IMU connectés au port ULP.

Vérification de l'état de santé du dispositif

Lire les registres de dispositifs

Affiche les données de registre raccordées localement au serveur IFE.

Vérification des communications

Vérifie l'état des communications de tous les appareils esclaves raccordés au serveur IFE.

Lectures E/S

Lectures E/S

Affiche l'état du module d'E/S du dispositif sélectionné. La mention Aucun module d'E/S connecté s'affiche lorsque le dispositif sélectionné n'est connecté à aucun module d'E/S.

NOTE: Module d'E/S correspond au nom du dispositif esclave défini sur la page Liste des dispositifs.

Page Web Maintenance

Sous-menu Maintenance

Page Web

Description

Indicateurs

Indicateurs

Affiche les compteurs de maintenance des dispositifs ULP connectés.

Page Web Configuration et paramètres

Sous-menu Configuration et paramètres

Page Web

Description

Général

Emplacement physique du dispositif

  • Localisez le serveur IFE-XXYYZZ

  • Cliquez sur Clignotant ON.

  • La LED ULP (ULP LED) du serveur IFE-XXYYZZ sélectionné clignote et reste active pendant 15 s (Mode Test : 1 s allumée, 1 s éteinte).

Date et heure

Règle la date et l'heure de l'IFE manuellement, ou automatiquement à l'aide d'une source SNTP, ou configure le dispositif esclave connecté au serveur IFE afin qu'il se synchronise automatiquement avec l'horloge de l'IFE.

Fuseau horaire

Permet de configurer le fuseau horaire en fonction de la région et règle l'heure d'été.

Configuration réseau

Configuration Ethernet (double port)

Permet de configurer la liaison Ethernet.

Configuration IP

Permet de configurer les paramètres IP.

Filtrage Modbus TCP/IP

Permet de configurer le nombre maximal des connexions serveur Modbus TCP/IP. Configure les adresses IP qui ont accès au serveur IFE via Modbus TCP/IP.

Ligne Modbus Série

Permet de configurer les paramètres de communication série.

Configuration e-mail

Configuration du serveur de messagerie

Permet de configurer les alarmes devant être transmises par e-mail.

Configure le paramètre SMTP pour le courrier électronique.

Evénements d'e-mail

Permet de configurer les alarmes à envoyer via la messagerie électronique.

Configuration du dispositif

Liste des dispositifs

Configure les dispositifs série locaux connectés en chaîne Modbus et le produit de base IMU connecté au port ULP du serveur IFE.

Enregistrement de dispositifs

Configure les paramètres de journalisation des dispositifs.

Exportation·des journaux de dispositifs

Configure les options d'exportation des journaux de dispositifs.

Autre configuration

Paramètres SNMP

Configure le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol).

Préférences

Permet de configurer les préférences de l'IFE.

Contrôle des services avancé

Permet de configurer les paramètres de contrôle de service avancé.

Compte d'utilisateur

Permet de créer et de modifier des groupes et utilisateurs. Permet de configurer les comptes de messagerie électronique.

Accès aux pages Web

Permet de configurer les droits d'accès aux pages Web pour chaque groupe d'utilisateurs.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?