DOCA0084FR-10

Export·des journaux de dispositifs

Description

La page Exportation des journaux de dispositifs permet de configurer l'exportation automatique des fichiers journaux par le serveur IFE . Vous pouvez ainsi configurer le serveur IFE pour qu'il exporte périodiquement les journaux des dispositifs. Vous pouvez choisir d'exporter les fichiers journaux par e-mail ou via FTP.

NOTE: Si le serveur de messagerie et le serveur FTP ne sont pas situés sur le même segment de réseau Ethernet que le serveur IFE , assurez-vous que la passerelle par défaut IFE est correctement configurée.

Transport

Paramètre

Description

Paramètre

Désactivé

Lorsque Désactivé est sélectionné, l'option E-mail ou FTP est activée.

E-mail

Permet de choisir la façon d'exporter les fichiers journaux par e-mail.

FTP

Permet de choisir la façon d'exporter les fichiers journaux par FTP.

NOTE: Lorsque FTP est sélectionné, Test FTP est activé.

Test FTP

Envoie le fichier texte au serveur FTP configuré dans les paramètres FTP. Le fichier texte contient les informations sur le dispositif et son nom avec la date et l'heure.

Incrémentiel

Sélectionne les nouvelles données consignées dans l'intervalle depuis la dernière exportation de données réussie.

NOTE:
  • Si le transport est défini sur Horaire ou Intervalle d'enregistrement , la case Incrémentiel est automatiquement cochée (vous ne pouvez pas la désélectionner).

  • Si la case Incrémentiel n'est pas cochée, le fichier journal complet est envoyé par e-mail en tant que pièce jointe selon la fréquence indiquée.

Exporter manuellement

Permet d'exporter manuellement les fichiers journaux accumulés.

Calendrier

Paramètre

Description

Paramètre

Intervalle d'enregistrement

Sélectionne la fréquence à laquelle les journaux de données sont envoyés.

  • Horaire

  • Quotidien

  • Hebdomadaire

  • Mensuel

  • Intervalle d'enregistrement

Adresse du destinataire

Paramètre

Description

Paramètre

Adresse du destinataire

Répertorie les destinataires configurés dans les comptes utilisateur de l' IFE .

Paramètres FTP

Paramètre

Description

Paramètre

Adresse IP du serveur

Permet d'entrer l'adresse IP du serveur FTP.

Port TCP du serveur

Permet d'entrer le numéro de port du serveur .

Répertoire

Permet de sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer les fichiers.

Nom d'utilisateur

Permet d'entrer le nom d'utilisateur FTP.

Mot de passe

Permet d'entrer le mot de passe FTP.

Passif

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement FTP.

NOTE: Le mode Passif est activé par défaut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?