DOCA0084FR-11

Contrôle du dispositif

Commandes de réinitialisation

La page Contrôle du dispositif vous permet d'exécuter une ou plusieurs commandes de réinitialisation par type de dispositif.

Dans le menu Contrôle , sélectionnez le sous-menu Contrôle du dispositif , faites votre choix dans la liste des dispositifs puis cliquez sur Réinitialiser . Sélectionnez une opération à réinitialiser dans la liste Réinitialisations .

Contrôle des applications

La page Contrôle du dispositif vous permet de contrôler les applications suivantes à distance :

  • Application de disjoncteur

  • Application d'E/S

Par défaut, cette fonction est désactivée dans le serveur IFE .

Gestion des mots de passe

Lorsque l'opération de contrôle des applications est effectuée, une boîte de dialogue Autorisation requise s'affiche sur la page Web de l' IFE . Saisissez le mot de passe dans la boîte de dialogue Autorisation requise pour effectuer l'opération de contrôle des applications.

Le mot de passe est obligatoire pour :

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X.

  • Disjoncteur MasterPacT NT/NW , PowerPacT à châssis P et R , ou ComPacT NS avec BCM ULP.

  • Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J- et L- avec BSCM.

Les opérations suivantes sur la page Contrôle du dispositif nécessitent un mot de passe :

Contrôle

Opération

Disponibilité

Disjoncteur/Interrupteur (BCM-OF/SD)

Ouverture/Fermeture/Réinitialisation

Disjoncteur à châssis ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L- avec BSCM

Ouverture/Fermeture

  • Disjoncteur MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X

  • Disjoncteurs à châssis MasterPacT NT/NW , ComPacT NS, ou PowerPacT P et R avec BCM ULP

Eclairage

Marche/Arrêt

E/S 1 ou E/S 2

Charge

Marche/Arrêt

E/S 1 ou E/S 2

Réinitialiser les compteurs d'entrée

E1 E2 E3 E4 E5 E6

E/S 1

#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6

E/S 2

Réinitialiser les compteurs de sortie

S1 S2 S3

E/S 1

#S1 #S2 #S3

E/S 2

Contrôle de sortie défini par l'utilisateur

Marche/Arrêt

E/S 1 ou E/S 2

Activer le contrôle des applications dans le serveur IFE

Suivez la procédure ci-après pour activer la fonction de Contrôle des applications dans le serveur IFE .

NOTE: La fonction de contrôle des applications peut être activée uniquement lorsque l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur.

Étape

Opération

Résultat

1

Appuyez sur le bouton de test situé en face avant du serveur IFE pendant 10 à 15 secondes.

NOTE: N'appuyez pas sur le bouton de test moins de 10 s ou plus de 15 s.

Lance la fonction de contrôle des applications.

2

Au bout de 15 secondes, le serveur IFE lance la fonction de contrôle des applications.

La fenêtre de limitation de responsabilité de la fonctionnalité est disponible pendant 5 minutes. Le voyant d'état du module clignote en permanence pendant 5 min (1 s allumé, 1 s éteint) une fois le bouton de test relâché.

3

Accédez à la page Web de l' IFE et connectez-vous en tant qu'administrateur.

L'administrateur se connecte à la page Web de l' IFE .

4

Dans le menu Configuration et paramètres , cliquez sur Accès aux pages Web .

L' administrateur lit la clause de limitation de responsabilité et choisit l'option Je comprends les risques/Appliquer ou Maintenir désactivé .

La fonction de contrôle des applications est soumise à la clause d'exclusion de responsabilité suivante :

By accepting this disclaimer, you are directed to webpage access which enables you to control several applications remotely. It is highly recommended that the administrator modify the default administrator password. By using, you are agreeing to indemnify and hold harmless Schneider Electric for and from any claims, losses, demands, lawsuits, and damages that are a result of direct or indirect use of this application control feature by reason of any act or emission which the user commits.

La page d'exclusion de responsabilité est disponible dans la langue choisie par l'administrateur.

5

Sélectionnez Je comprends les risques/Appliquer .

L'administrateur a désormais accès à la fonction de contrôle des applications. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont activées sur la page Accès à la page Web de sorte que les autres groupes d'utilisateurs puissent y accéder.

6

Sélectionnez Maintenir désactivé .

La fonction de contrôle des applications est désactivée. L'application du disjoncteur et l'application d'E/S sont désactivées sur la page Accès à la page Web.

Application de disjoncteur

Dans la section Application du disjoncteur de la page Contrôle du dispositif , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :

Contrôle

Etat

Opération

Disponibilité

Disjoncteur

Ouvert/Fermé/Déclenché/NA

Ouverture/Fermeture/Réinitialisation

Disjoncteur ComPacT NSX ou PowerPacT H-, J-, et L- avec BSCM

Ouverture/Fermeture

  • Disjoncteur MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic

  • Disjoncteur à châssis MasterPacT NT/NW , ComPacT NS , ou PowerPacT P et R ou sectionneur de commutation avec BCM ULP

NOTE: Un message contextuel confirme que la commande a bien été envoyée. Il ne précise pas si l'ensemble de l'opération a réussi.

Application d'E/S (IO)

Dans la section Application d'E/S de la page Contrôle du dispositif , le groupe autorisé peut exécuter les opérations suivantes :

Contrôle

Etat

Opération

Disponibilité

Réinitialiser les compteurs d'entrée

E1 E2 E3 E4 E5 E6

E/S 1

#E1 #E2 #E3 #E4 #E5 #E6

E/S 2

Réinitialiser les compteurs de sortie

S1, S2, S3

E/S 1

#S1 #S2 #S3

E/S 2

Commande de l'éclairage

Marche ou arrêt

MARCHE/ARRET

IO 1 ou E/S 2

Contrôle de la charge

Marche ou arrêt

MARCHE/ARRET

IO 1 ou E/S 2

Contrôle de sortie défini par l'utilisateur

Marche ou arrêt

MARCHE/ARRET

IO 1 ou IO 2

NOTE:
  • Le contrôle des applications d'E/S est possible uniquement lorsque le module d'E/S est connecté à un disjoncteur.

  • Les commandes d'éclairage et de charge sont disponibles lorsque le commutateur rotatif d'application d'E/S (IO) 1 ou d'E/S (IO) 2 est en position 4.

  • Le contrôle de sortie défini par l'utilisateur n'est disponible que lorsque le logiciel Ecoreach a affecté une sortie définie par l'utilisateur.

  • Si l'entrée est affectée comme compteur d'impulsions, l'opération pour E/S 1 est P1, P2, P3, P4, P5 et P6. Pour E/S 2, l'opération de compteur d'impulsions est #P1, #P2, #P3, #P4, #P5 et #P6.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?