DOCA0084ZH-11

设备控制

复位命令

设备控制 页面允许按设备类型执行一个或多个复位命令。

控制 菜单的 设备控制 子菜单的设备列表中,选择设备,然后单击 复位 。在 复位 列表中选择 运行 进行复位。

应用程序控制

设备控制 页面用于远程控制以下应用程序:

  • 断路器应用程序

  • IO 应用程序

默认情况下,在 IFE 服务器中禁用此功能。

密码管理

在执行应用程序控制操作时,在 IFE 网页中会显示 Authorization Required 对话框。在 Authorization Required 对话框中输入密码以执行应用程序控制操作。

以下各项需要密码:

  • 带有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器。

  • 带有 BCM ULP MasterPacT NT/NW PowerPacT PR ComPacT NS 断路器。

  • 带有 BSCM ComPacT NSX PowerPacT H-J-L- 型断路器。

设备控制 页面中的以下操作需要密码:

控制

工作

可用性

断路器/隔离开关 (BCM-OF/SD)

分闸/合闸/复位

带有 BSCM 的 ComPacT NSX 或 PowerPacT H-J-L- 型断路器

分闸/合闸

  • 带有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 带有 BCM ULP 的 MasterPacT NT/NW ComPacT NS 或 PowerPacT PR 型断路器

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

负载

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

重置输入计数器

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

重置输出计数器

O1 O2 O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

用户定义的输出控制

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

IFE 服务器中启用应用程序控制

按照以下程序启用 IFE 服务器中的 应用程序控制 功能。

注: 只有用户以管理员身份登录时,才可启用应用程序控制功能。

步骤

操作

结果

1

按住 IFE 服务器正面的测试按钮 10 至 15 秒。

注: 按住测试按钮的时间不得短于 10 秒,也不得超过 15 秒。

启动应用程序控制功能。

2

15 秒后, IFE 服务器将启动应用程序控制功能。

功能免责声明窗口将持续显示 5 分钟。一旦放开测试按钮,模块状态 LED 便开始连续闪烁 5 分钟(1 秒亮起,1 秒熄灭)。

3

访问 IFE 网页,然后以管理员身份登录。

管理员登录 IFE 网页。

4

配置和设置 菜单中,单击 网页访问

管理员 阅读免责声明,然后选择 我已了解风险/应用 选项或 继续禁用 选项。

应用程序控制功能免责声明:

By accepting this disclaimer, you are directed to webpage access which enables you to control several applications remotely. It is highly recommended that the administrator modify the default administrator password. By using, you are agreeing to indemnify and hold harmless Schneider Electric for and from any claims, losses, demands, lawsuits, and damages that are a result of direct or indirect use of this application control feature by reason of any act or emission which the user commits.

管理员可选择免责声明页面的语言。

5

选择 我已了解风险/应用

现在已为管理员启用应用程序控制功能。网页访问中已启用断路器应用程序和 IO 应用程序,以便让其他用户组访问。

6

选择 继续禁用

应用程序控制功能已被禁用。网页访问中已禁用断路器应用程序和 IO 应用程序。

断路器应用程序

设备控制 页面 断路器应用程序 中,授权组可执行以下操作:

控制

状态

工作

可用性

断路器

分闸/合闸/脱扣/不适用

分闸/合闸/复位

带有 BSCM ComPacT NSX PowerPacT H-J-L- 断路器

分闸/合闸

  • 带有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器

  • 带有 BCM ULP MasterPacT NT/NW ComPacT NS PowerPacT PR 型断路器或隔离开关

注: 弹出消息确认命令已成功发送。未确认是否已成功完成操作。

IO 应用程序

设备控制 页面的 IO 应用程序 中,授权组可执行以下操作:

控制

状态

工作

可用性

重置输入计数器

I1 I2 I3 I4 I5 I6

IO 1

#I1 #I2 #I3 #I4 #I5 #I6

IO 2

重置输出计数器

O1、O2、O3

IO 1

#O1 #O2 #O3

IO 2

光源控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

负载控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

用户定义的输出控制

打开或关闭

打开/关闭

IO 1 或 IO 2

注:
  • 仅当 IO 模块连接至断路器时,方可使用 IO 应用程序控制功能。

  • IO 1 或 IO 2 的应用程序旋转开关位于位置 4 时,光源和负载控制可用。

  • 仅当已通过 Ecoreach 软件分配用户定义的输出后,方可使用用户定义的输出控制。

  • 如果将输入分配为脉冲计数器,则 IO 1 的操作为 P1、P2、P3、P4、P5 和 P6。对于 IO 2,脉冲计数器操为 #P1、#P2、#P3、#P4、#P5 和 #P6。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?