Esquema con interruptores automáticos MasterPact MTZ
Descripción
El servidor IFE se conecta al interruptor automático MasterPact MTZ a través de su módulo de puerto ULP.
Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP.
Conexión ULP
AVISO |
---|
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Todas las configuraciones de conexión requieren el cable ULP macho/macho RJ45.
Cuando no se utilice el segundo puerto RJ45 ULP, debe cerrarse con una terminación de línea ULP.

A |
Cable ULP macho/macho RJ45 |
B |
Terminación de línea ULP |
Conexión del servidor IFE a un interruptor automático MasterPact MTZ
Conecte el servidor IFE al módulo de puerto ULP de un interruptor automático MasterPact MTZ mediante el cable ULP.

A |
Servidor de panel IFE Ethernet |
B |
Terminación de línea ULP |
C |
Cable ULP macho/macho RJ45 |
D |
Módulo de puerto ULP |
E |
Interruptor automático fijo MasterPact MTZ |