DOCA0084ZH-10

MasterPact MTZ 断路器的示意图

描述

FYI, this map is shared by IFE user guide and MTZ Modbus guide.

IFE 服务器通过其 ULP 端口模块连接到 MasterPact MTZ 断路器。

有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南

ULP 连接

注意
设备损坏风险
  • 禁止将以太网设备连接到 RJ45 ULP 端口。
  • IFE 服务器的 RJ45 ULP 端口仅适用于 ULP 模块。
  • 其他用途可能会损坏 IFE 服务器或与 IFE 服务器相连的设备。
  • 要检查 ULP 模块是否与 IFE 服务器的 RJ45 ULP 端口兼容,请参阅 ULP 系统用户指南
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

所有连接配置均需要使用 RJ45 公/母 ULP 线缆。

如果没有使用第二个 RJ45 ULP 端口,则必须用 ULP 接线端子将其封闭。

A

RJ45 公/母 ULP 线缆

B

ULP 接线端子

IFE 服务器连接至 MasterPact MTZ 断路器

利用 ULP 电缆将 IFE 服务器连接到 MasterPact MTZ 断路器上的 ULP 端口模块。

A

IFE 以太网交换机服务器

B

ULP 接线端子

C

RJ45 公/母 ULP 线缆

D

ULP 端口模块

E

MasterPact MTZ 固定式断路器

本页的QR代码

这有帮助吗?